This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6701:将 McBSP 的 FSR 引脚用作 SPI 中断

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665447/tms320c6701-using-the-fsr-pin-of-the-mcbsp-as-an-spi-interrupt

器件型号:TMS320C6701

您好!

此论坛上是否有人能够回答以下 E2E 主题中询问的 TMS320C6701问题?

谢谢、
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    客户是否仍需要有关"C6701问题的帮助? 他似乎已经解决了这些问题。

    此致、
    标记