This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:SDIO 初始化问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656796/linux-am3352-sdio-initialization-issue

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

有人能告诉我什么会导致以下 MMC 相关故障以及首先在哪里调试? (笑声)

[2.727433]   omap_hsmmc 481d8000.mmc:使用查找表进行 GPIO 查找

[2.727467]   OMAP_hmc 481d8000.mmc:查找 GPIO CD 失败

[2.727492]   OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:针对消费类 WP 的 GPIO 查找

[2.727507]   OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:使用器件树进行 GPIO 查找

[2.727526]   of_get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'wP-GPIO'属性

[2.727546]   of _get_named_gpio_FLAGS:无法解析节点'/ocp/mmc@481d8000[0]的'wP-GPIO'属性

[2.727561]   OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:使用查找表进行 GPIO 查找

[2.727581]   OMAP_hsmmc 481d8000.MMC:查找 GPIO WP 失败

[2.847548]   ubi0:连接 mtd7

[2.864882]   omap_hsmmc 481d8000.mmc:不支持卡的电压

[2.871194]   mmc1:初始化 SDIO 卡时出错-22

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    您能否提供有关电路板、软件版本的更多详细信息-它是 Processor SDK、哪个版本和 Linux 内核配置?

    BR
    Tsvetolin Shulev