This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6701:查找用于 McBSP UART 驱动程序的 DSP/BIOS 驱动程序开发套件(DDK)

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SPRC090, TMS320C6701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656020/tms320c6701-looking-for-dsp-bios-driver-development-kit-ddk-for-mcbsp-uart-driver

器件型号:TMS320C6701
主题中讨论的其他器件:SPRC090、

您好!

DSP/BIOS 驱动程序开发套件产品公告(sprt261.pdf)指出、驱动程序开发套件可从这个旧的不起作用的链接 www.ti.com/driverdevkit 下载。  我正在寻找 DSP/BIOS McBSP UART 驱动程序源代码。  有人能告诉我在哪里找到它吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否查看了此处提供的芯片支持库:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    如果您单击 CSL 链接、您将被重定向到此站点:
    http://www.ti.com/tool/sprc090
    您可以在 sprc090链接的"特性"部分看到 McBSP 和 UART 驱动程序。


    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan、

    感谢您的回复。  SPRC090仅为 CSL。   我正在 CSL 之上寻找 DSP/BIOS 支持。  这将包括对驱动程序的互斥量或信标保护的支持、以便在 DSP/BIOS 多任务环境中使用。  TI 文档 sprt261.pdf (= DSP/BIOS 驱动程序开发套件产品公告)指出、DDK 是芯片支持库(CSL)的补充、驱动程序开发套件可从以下旧的不起作用链接下载: www.ti.com/driverdevkit "    您能帮助我找到 DDK 吗?

    更具体地说、我正在寻找支持 DSP/BIOS 的支持、它将 McBSP 配置为用作标准 UART。  这应该是 McBSP 的典型配置、TI 的存档中似乎应该存在一个解决方案。

    谢谢、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、
    另一个注释:SPRA882A ("DSP/BIOS 硬件和软件 UART 器件驱动程序")介绍了如何为硬件 UART 和软件仿真 UART 实现 DSP/BIOS 器件驱动程序。 文件名被调用,包括:

    用于 TMS320C671x 软件 UART 的 uarthw_C6x1x_McBSP.L62

    但该文档中未包含实际来源。 您能帮我在 TI 存档中找到这些文件吗?

    谢谢、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    我不熟悉 TMS320C6701 SDK。 我将咨询相应的团队。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    您可以在以下链接中找到 DSP/BIOS DDK。

    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_registered_sw/sdo_sb/targetcontent/ddk/DDK_1_20/index.html

    安装后、可以在以下位置找到源文件。

    C:\Program Files\DDK_1_20\packages\ti\BIOS\drivers\uartew

    请注意、此软件不再受支持、按原样提供。  

    最棒的
    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sahin、
    非常感谢!