This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:PCIe RC + EP 配置

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/664571/am5728-pcie-rc-plus-ep-configuration

器件型号:AM5728

您好!

希望将 AM5728中的 PCIe 用作2个单独的 x1通道。 需要一个通道为 RC、另一个通道为 EP。 是否可以在不同速率下运行它们、EP 为5Gbps、RC 为2.5Gbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么软件? 哪个版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、从硬件的角度来看、这是可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望使用 Linux 或 Android。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、拉曼、

    AM5728 SoC 上有2个 PCIe 控制器。 一个可配置为 RC、另一个 EP。 在枚举期间将自动协商速率。

    雷克斯