This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM57X:IPC 项目问题

Guru**** 2848140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655901/rtos-processor-sdk-am57x-ipc-project-questions

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:TI-RTOS

如何在 CCS 中构建现有 IPC 示例? 如何创建 CCS IPC 项目、ARM 和 DSP 可以通过该项目进行通信?

我是初学者、想创建 IPC CCS 项目、通过该项目、我只想构建简单的 ARM 编写- ARM 等 DSP 通信代码应发送"Hello"字符串、DSP 应在 UART 上打印该代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的所有 IPC 示例都基于 makefile、遗憾的是、我们目前没有将它们移植到 CCS 的指南。 但是、我们提供了一个指南、介绍了如何将 IPC 添加到现有 CCS 工程中、这应该会有所帮助:

    有关   示例的说明以及构建示例的步骤、请参阅。  

    我还为 ex02_MessageQ 示例附加了我自己的 CCS 项目、您可以使用这些项目开始使用这些项目。 您可能必须修复 include 路径位置才能构建它。  

    e2e.ti.com/.../ex02_5F00_messageq_5F00_ARM.zip

    e2e.ti.com/.../ex02_5F00_messageq_5F00_DSP.zip

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    最棒的

    Sahin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahin、

    如果有任何问题、我将尝试并告知您。

    谢谢、
    Swapnil