This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA718:VIP 模块接收非标准 BT.656

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656942/dra718-vip-module-receive-non-standard-bt-656

器件型号:DRA718

您好:

 

        现在、我们需要使用 VIP 模块来接收 BT.656信号。

 

        但是、BT.656信号是非标准信号。


       非标准 BT.656的空白区域小于标准 BT.656中的值、 其中空白时钟小于256个时钟。


例如 :720p@30fps  8位 YUV 时序:


在标准 BT656时序中:

水平活动像素每行:1280

BT.656模式下的每行水平时钟:2560

水平像素每行:  370

水平空白时钟每行:740

BT.656模式下每行水平时钟:3300。

每帧垂直活动行数:720

每帧垂直组行数:30

像素时钟74.25M。


非标准 BT656时序

水平活动像素每行:1280

BT.656模式下的每行水平时钟:2560

每行水平像素数:   < 128

每行水平空白时钟数: < 256

BT.656模式下每行水平时钟:3300。

像素时钟< 74.25M。

我们需要确认 VIP 模块是否可以支持此非标准 BT.656

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它应该起作用。 但 TI 尚未对此进行验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我们已经验证了它。 它运行良好。