This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:如何使用 SYSBIOS 从 DSP 内核使用 FATFS 软件包与 SD 卡通信?

Guru**** 2928870 points

Other Parts Discussed in Thread: MATHLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655874/rtos-how-to-comms-with-sd-card-using-fatfs-package-from-dsp-core-using-sysbios

主题中讨论的其他器件:OMAPL138MATHLIB

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好。

我想使用 FATFS 模块通过 使用 SYSBIOS 操作系统的 DSP 内核与 USD 卡进行通信。

我已下载  

SYSBIOS 6.46.5.55

是否有任何实现此目的的示例。 谢谢。  

此致、

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitesh、

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitesh、

    在 Processor SDK RTOS 中、有一个在 C674x DSP 上使用 FATFS 与 USD 的实现示例:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_MMCSD
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_FATFS

    您可以使用设置 SDK 并在 PDK 内生成示例

    设置 SDK_INSTALL_PATH = 默认值为 C:\ti
    
    set tools_install_path = 默认值为 C:\ti
    
    cd processor_sdk_rtos_omapl138_4_00_00_04
    setupenv.bat
    cd pdk_omapl13x_1_0_x/packages
    pdkProjectCreate.bat OMAPL138 all lLittle mmcsd DSP 

    希望这对您有所帮助。


    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    下面是我在 PDK 下找到的示例工程列表。

    PS C:\ti> cd .\processor_sdk_rtos_omapl138_4_00_00_04\
    PS C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_4_00_00_04>.\setupenv.bat
    未配置可选参数:CG_XML_bin_install_path
    XDC 版本构建所需
    示例:设置 CG_XML_bin_install_path=C:/ti/cg_xml/bin
    未配置可选参数:DOXYGEN_INSTALL_PATH
    XDC 版本构建所需
    示例:设置 DOXYGEN_INSTALL_PATH=C:/ti/Doxygen/doxygen/1.5.1-p1/bin
    (二
    环境配置:
    limit_SoC:omapl138
    limit_boards:lcdkOMAPL138
    pdk_install_path:/ti/PDK_OM~2/ packages
    C6X_GEN_INSTALL_PATH:C:/ti/ti-cgt-c6000_8.1.3
    toolchain_path_gcc:C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_a15:C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_A8:C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_A9:C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3
    toolchain_path_M4:C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS
    toolchain_path_arm9:C:/ti/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS
    toolchain_path_EVE:C:/ti/arp32_1.0.8
    CL_PRU_INSTALL_PATH:C:/ti/ti-cgt-pru_2.1.5
    utils_install_DIR:C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/bin
    FPULIB_PATH:C:/ti/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/fpu
    cross_tool_PRFX:arm-none-eabi-
    XDC_INSTALL_PATH:C:/ti/xdctools_3_32_01_22_core
    BIOS_install_path:C:/ti/bios_6_46_05_55
    IPC_INSTALL_PATH:C:/ti/ipc_3_46_00_02
    EDMA3LLD_BIOS6_INSTALLDIR:C:/ti/edma3_lld_2_12_04_28
    NDK_INSTALL_PATH:C:/ti/ndk_2_25_01_11
    IMGLIB_INSTALL_PATH:C:/ti/imglib_c674x_3_1_1_0
    DSPLIB_INSTALL_PATH:C:/ti/dsplib_c674x_3_4_0_0
    MATHLIB_INSTALL_PATH:C:/ti/mathlib_c674x_3_1_1_0
    UIA_INSTALL_PATH:C:/ti/uia_2_00_06_52
    IPC_platform:OMAPL138
    IPC_ALT_platform:
    PROC_SDK_INSTALL_PATH:C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_4_00_00_04
    (二
    更改为短名称以支持包含空格的目录名称
    当前目录:C:/ti/processor_sdk_rtos_omapl138_4_00_00_04
    已配置处理器 SDK 构建环境
    (二
    PS C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_4_00_00_04> cd ..
    PS C:\ti>cd .\pdk_omapL138_1_01_00_02\packages/
    PS C:\ti\pdk_omapL138_1_01_00_02\packages/C:\ti\pdk_omapL138_1_01_00_02\packages/ti\scripts\pdkProjectCreate.bat omapL1
    38全小型 mmcsd DSP
    系统无法找到指定的路径。
    (小部分
    在 PDK 中检测 UnitTest 工程并将其导入工作区"C:\ti\pdk_OM~1\packages/OMAPL138\MyexampleProjects"
    找不到文件
    (小部分
    检测 PDK 中的示例工程并将其导入到工作区"C:\ti\pdk_OM~1\packages/OMAPL138\MyexampleProjects"中
    检测到的示例项目:cache_examplpleProject
    设备未就绪。
    检测到的示例项目:GPIO_examplpleProject
    设备未就绪。
    检测到的示例项目:I2C_examplpleProject
    设备未就绪。
    检测到的示例项目:IDMA_examplpleProject
    设备未就绪。
    检测到的示例项目:intc_examplpleProject
    设备未就绪。
    检测到的示例项目:mDDR_examplpleProject
    设备未就绪。
    检测到的示例项目:pllc_examplpleProject
    设备未就绪。
    检测到的示例项目:SPI_examplpleProject
    设备未就绪。
    检测到的示例项目:timer_examplpleProject
    设备未就绪。
    检测到的示例项目:UART_examplpleProject
    设备未就绪。
    检测到的示例项目:McASP_AudioExampleProject
    设备未就绪。
    检测到的示例项目:McBSP_DigLpbkExampleProject
    设备未就绪。
    检测到的示例项目:McBSP_MasterExampleProject
    设备未就绪。
    检测到的示例项目:McBSP_SlaveExampleProject
    设备未就绪。
    PS C:\ti\pdk_omapL138_1_01_00_02\packages >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rahul、我努力让这个例子发挥作用。 谢谢。