This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVMK2HX:ARM (SYS/BIOS) sRIO 驱动程序

Guru**** 2956010 points

Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656857/evmk2hx-arm-sys-bios-srio-driver

主题中讨论的其他器件:66AK2H14

您好、专家

我们目前正在 ARM 上实现 sRIO 通信(SYS/BIOS)、但是否有适用于 ARM 的 sRIO 驱动程序(SYS/BIOS)?
我在 PDK 中使用 sRIO 驱动程序的 API (* 1)来实现它,但由于没有用于 ARM 的库(SYS/BIOS),因此 CCS 中存在构建错误。
检查错误内容后、似乎需要将 ti.drv.SRIO.aa15fg 文件作为库、但即使在 PDK 中搜索、也无法找到该文件。
(随附的文件成为 CCS 的错误信息。)


我在以下文件夹中使用 API。
\ti\pdk_k2hk _4_0_6\packages/ti\drv\SRIO

在下面的最新 PDK 中也不存在它。
\ti\pdk_k2hk _4_0_8\packages/ti\drv\SRIO\lib

此致、
霍玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪种 SoC? 哪个 SDK 版本? 这是定制板还是 TI 参考 EVM?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan

    感谢您的评论。

    我使用的是66AK2H14。
    SDK 版本:processor_sdk_rtos_k2hk _4_00_00_04。
    我使用的是 TI 参考 EVM。

    此致、
    霍玛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我使用了最新的 pdk_k2hk _4_0_8 (来自 processor_sdk_rtos_k2hk 4_02_00_09)。

    有两个适用于 ARM 的 SRIO 示例:qmSrioRtrK2HArmBiosTestProject 和 qmSrioContextK2HArmBiosTestProject。 您可以按如下方式生成这些内容:
    1.在 μ C/ti 中~ PROCESSOR_SDK_RTOS_k2hk 4_02_00_09您应该安装 CCS v7.3的同一文件夹。
    2.打开 CCS、它将检测新安装的 SDK 软件包。 安装软件包并重新启动 CCS。
    3.打开控制台并使用以下命令生成项目:
    CD ~/ti/pdk_k2hk_4_0_8/packages
    来源:pdksetupenv.sh
    pdkProjectCreate.sh K2H ALL Little SRIO ALL ARM
    4.打开 CCS 并导入生成的工程。
    5.右键单击项目,然后选择“生成项目”。

    我能够使用这些步骤来构建两个项目。

    此致、
    Yordan