This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TDA2x EVM]可以#39;t 连接到 USB UART

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656686/tda2x-evm-can-t-connect-to-usb-uart

您好!

我有一个 TDA2x EVM 板、如下所示:  

我已按照 Vision SDK Linux 用户指南中的说明将引导和文件系统分区闪存到 SD 卡上。

之后、我将 micro SD 卡插入电路板、将 SYSBOOT 引脚配置设置为:11100000 10000001

现在、当我打开电源并按下电源复位按钮时、我希望 UART 终端上会显示一些日志消息。

但是,我在/dev/dev 中看不到任何/dev/ttyUSB 条目

我是否错过了一些其他设置或在某个步骤中出错了? 请在这里帮助我。

谢谢、

Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhargav:
    您是否还连接了迷你 USB 电缆?

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stan、

    我已将 USB 迷你电缆从板连接到笔记本电脑。

    Bhargav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题似乎是由 USB 电缆损坏引起的。 我更换了 USB 电缆并连接了 UART。

    为虚假标志道歉。

    谢谢、
    Bhargav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到并感谢您分享您的解决方案!

    此致、

    STAN