This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM57X:H.264 GStreamer 流水线的大延迟

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/653853/linux-processor-sdk-am57x-big-latency-of-h-264-gstreamer-pipeline

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM57X

工具/软件:Linux

我正在评估板上使用最新的预编译 SDK (am57xx-EVM-Linux-SDK-bin/04.02.00.09.tar.xz)。 我们遇到了硬件 h264解码器导致不可接受的大延迟的问题。 软件解码器显示相同的流、延迟低于100ms (但 CPU 使用率为80%)。 如果我们不在 rtsp 源代码中使用延迟参数(无论是否使用 jitterbuffer)、硬件加速视频的延迟约为三秒

如果我们使用延迟参数、则需要400ms 才能使摄像机分辨率1024x768正常工作。 但较小的分辨率更糟糕、解码320x200、640x480或800x600需要至少600ms 的延迟。

具有较小延迟的 gstreamer 每秒只渲染一个帧、并显示以下警告

警告:从元素/GstPipeline:Pipine0/GstlandWaySlink:waylandsink0:大量缓冲区正在丢弃。
其他调试信息:
./../../../gstreamer-1.8.3/libs/gst/base/gstbasesink.c (2854):gst_base_sink_ies_s_too_elate ():/GstPipeline0/GstWaylandSink:waylandsink0:
可能存在时间戳问题、或此计算机速度太慢。

正确工作的软件解码流水线如下:

Cx=1024
CY=768
X=1024
Y=768
延迟= 100
gst-launche-1.0 rtspsrc latiter=$latency location="rtsp://192.168.33.46/axis-media/media.amp?videococodec=h264&h264profile=main&resolution=${cx}x${cy}&fps=25"! \
rtpjitterbuffer! rtph264depay! h264parse! avdec h264! 视频转换! fpsdisplaysink 视频接收器=kmssink  

硬件加速之一是以下流水线(问题与 kmsink 和 landsink 相同):

延时= 500
Cx=320
CY=200
X=320
Y=200
gs-launch-1.0 rtspsrc latiter=$latency location="rtsp://192.168.33.46/axis-media/media.amp?videococodec=h264&h264profile =main&resolution=${cx}x${cy}&fps=25"!\
rtpjitterbuffer! rtph264depay! h264parse! ducatih264dec! VPE! 'VIDEO/x-RAW、width='${X}'、height='${Y}! 陆上接收机  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在流水线中添加几个队列元素。
    例如、您可以在此处添加以下元素:


    gst-launche-1.0 rtspsrc latiter=$latency location="rtsp://192.168.33.46/axis-media/media.amp?videococodec=h264&h264profile=main&resolution=${cx}x${cy}&fps=25"! 排队!
    rtpjitterbuffer! rtph264depay! 排队! h264parse! 排队! 杜拉蒂哈264decvpe! 'VIDEO/x-RAW、width='${X}'、height='${Y}! 排队! 陆上接收机

    请告诉我结果。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这很有帮助。 但它看起来与较小分辨率速度较慢无关。 它将每个地方的延迟减少了大约200ms、我可以播放1024x768、延迟200ms、但320x200、640x480、800x600需要400ms (原始帖子中的问题现在发生在延迟100和300)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试以下操作:
    ...! 杜拉蒂哈264decvpe! 'VIDEO/x-RAW、width='${X}'、height='${Y}! 队列最大大小缓冲区=2! 陆上接收机
    如果较小的分辨率仍然有问题、可以尝试设置 rtspsrc 属性 drop-on-latiter=true。 默认值为 false。
    请告诉我结果。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、使用这些工具没有变化。 还尝试设置"DO-retransmission = false"以消除这种可能性
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还可以使用 GS-rtsp-server 中的 rtsp 服务器示例复制此内容、即此示例
    github.com/.../test-video.c
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以尝试设置这些 rtpjitterbuffer 属性 later=100和 drop-on-later=true。

    我不确定您尝试的管道是什么、但您可以在解码器和 VPE 之间添加队列。
    可以设置 VPE 的 num-input-buffers=8属性。
    rtspsrc 元素不是 TI 元素。 我建议您搜索有关它和延迟属性的更多信息。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不管用。 Ducati 插件的分辨率是否存在任何已知限制? 它看起来像解码器及其时间戳处理中的问题、因为用 avdec 替换它会更好
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以检查此文件 gstducatih264dec.c 以了解分辨率。 请发布您正在使用的最新管道。
    如果未在流水线中设置 SYNC=false、请设置它(...! landwaysink 同步=假或....! kmssink sync=false)。

    gst-launch-1.0 rtspsrc latiter=200 location="rtsp://…… videocodec=h264&h264profile=main&resolution=1024x768&fps=25"! 排队! rtph264depay! 排队! h264parse! !! 排队! ducatih264dec! VPE! 'VIDEO/x-RAW、宽=1024、高=768'! landwaysink 同步=错误

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题更多地是关于分辨率的硬件限制。 gstducatih264dec 是 libdce 上的包装器、它接受带有16至2048参数的任何分辨率、并且只执行一些填充。 它引用了 libdce ti/sdo/codec/h264dec /ih264vdec.h、但我在那里没有找到有关分辨率的详细信息。

    由于延迟和 SYNC=false,这是由于我们的应用程序是 CCTV 系统而造成的问题。 流水线可能会累积数秒延迟(或者在最坏的情况下会卡在一个帧上)、并且用户采取错误操作的风险、因为他认为可预测延迟/看不到时间变化比可预测延迟差得多。

    我试过很多管道、但没有发现效果、最后一个是
    (笑声) !! rtpjitterbuffer latiter=200 drop-on-later=true! rtph264depay! 排队! h264parse! 排队! ducatih264decvpe num-input-buffers=8! 'VIDEO/x-RAW、width='${X}'、height='${Y}! 排队! 陆上接收机
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看解码器用户指南、了解有关分辨率和解码器本身支持的更多信息。
    git.ti.com/.../docs
    您是否在我的上一个帖子中检查了删除了 rtpjitterbuffer 元素的管道。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、手册帮助我理解了这里的问题。

    对于分辨率文档、仅支持16-2048范围内的任意分辨率。

    根据文档、我发现解码器保留多个帧用于重新排序的可能原因。 对于 RTP 流而言、它是无用的、因为源和 rtpjitterbuffer 已经处理重发送和重排序。 ducatih264dec 中有 max-reorder-frames 属性,但在可以从流中推理时不使用该属性。

    它在解码器 API 中看起来是可访问的、但不能在 gstreamer 插件1中访问。 请参阅减少 DDR 使用量部分。 可以对其进行修补吗? 如果在一个排气管中运行多个管道时、随机存储器管道将会崩溃(发生在陆地上的4个1024x768解码器上)、这也将有助于解决我们的另一个问题。

    返回管道使用或不使用 jitterbuffer 没有区别、您的最后一个示例也不包括其中一个、所有东西在1024x768下都需要200ms 的延迟、在320x200和其他分辨率下需要400ms 的延迟。

    在接收端使用 SYNC=false 时、很容易产生几秒的延迟并不断增加。 我可以通过添加导致软件转换的视频转换来实现它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GST ducatih264dec 具有最大属性重新排序帧默认值为16。 范围为[0-16]、0表示不重新排序。 此外、display_delay 和 dpbSizeInFrames 设置为 auto (检查 gstducatih264dec)。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来会忽略最大重新排序帧、而是使用流中的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我在另一个线程中写入时、我现在确定这个问题是由解码器中太大的缓冲器引起的。

    它仅使用从 GOP 大小派生的值。
    当摄像机使用基线轮廓时、这毫无意义、这意味着没有 B 帧、而文档显示只有在 B 帧存在时此参数才有意义。 或者、如果我们从摄像头文档中了解正确的重新排序参数。 在 gstreamer 中、网络错误/重新排序由 jitterbuffer 处理。 帧将与源帧具有相同的顺序、如果由于时间限制而无法实现、帧将标记为丢失。

    在本例中、摄像头使用 GOP=32作为默认值、这会导致这些问题。 将摄像头 GOP 更改为较低值可消除此问题。

    由于它与观测到的一帧/秒一致、可能会发生以下情况:

    GOP 中的第一个帧是即时显示的 I 帧。
    没有显示其他帧、因为在接下来的16帧(大约500ms)之前、为了填充解码器缓冲器到达接收器检测到帧太晚、并将信号发送到丢弃帧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在我的一侧进行了几次测试、以下是观察结果:

    -default libgstducati.so

    我使用此流水线解码了视频:

    gst-launch-1.0文件 rc location=b_test.avi! 救世主! h264parse! video/x-h264、stream-format=byte-stream、num-reorder-frames=0、 ! ducatih264dec ! VPE! VIDEO/x-RAW、FORMAT=NV12、width=1280、height=720、framerate=30/1! 陆上接收机

    在日志中、我观察到以下情况:

    0:00:00.151752383 1343  0x159030 WARN                 Ducati gstducatih264dec:410:GST_Ducati_h264d_dec_set_sink_cap: 使用0帧重新排序
    /GstPipeline0/GstDucatiH264Dec:ducatih264dec0.GstPad:sink:cap ="VIDEO/x-h264\、\ stream-format\=(string\) byte-stream \、num-int-frames\\\\\\\\、variant\=(trlected=)、randlensore=(trl针对 字符串)、rality= 1) ralignment (trlectured、randwidth = 1)、ralignment (trature= 1) rand/frature=(ralignment) x (trl、rand/trature= 1) x (true/true/frature=) rand/true/true/true/true/true/true/true/true/true/tr

    0:00:00.498532665 1343  0x159030 WARN                 Ducati gstducatividdec:c:590:codec_process: 将电容器中的最大参考帧更改为11

    Max-ref=帧在我的情况下设置为11。 它取决于流。解码器根据流属性决定要锁定的帧数

    此外、这些参数在 gstducatih264dec 文件中设置为 Auto:

       self->params->displayDelay = IVIDDEC3_display_delay_Auto;
       params->dpbSizeInFrames = IH264VDEC_DPB_NUMFRAMES_AUTO;

    我将两个参数都更改为 IVIDDEC3_DISPLAY_DELAY_1和 IH264VDEC_DPB_NUMFRAMES_1。 这种情况的结果如下:

    0:00:01.087428941 1099  0x212490 WARN                 Ducati gstducatividdec:c:594:codec_process: 将电容器中的最大参考帧更改为3
    /GstPipeline0/GstDucatiH264Dec:ducatih264dec0.GstPad:src:cap ="video/x-ray\、\ format\=(string\) NV12\、\ width\=(int\) 1408\、\ height\=(int\) 816\、\、try=(frame=) m/(max3) me-mref)、toleurbl

    您可以尝试更改这些参数(有关详细信息、请参阅 h264dec 用户指南)。
    希望这对您有所帮助。

    BR
    玛格丽塔