This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5505:USBTK5505 USB 记忆棒上的软启动

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665849/ccs-tms320c5505-soft-start-on-usbtk5505-usb-stick

器件型号:TMS320C5505

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在使用 TMS320C5505 USB 记忆棒、其上有 aic3204音频编解码器。

我的项目是关于音乐信号的处理。

我想使用 TMS320C5505实现"软启动"。  也就是说、当我们启动电路板时、输出可能会缓慢增加、直到达到所需的电平。

请建议是否有任何关于使用基于软件的方法或使用 aic3204音频编解码 器实现"软启动"的想法。 如果有任何基于硬件的方法、请同时提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satayajit、

    请访问 e2e.ti.com/.../646434
    如果您希望在启动后稳定增加音量、则可以操作 AIC3204增益寄存器音量。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以使用 AIC3204的第1页寄存器20解决该问题