This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:ADS4242可以连接到 C6748?

Guru**** 2961530 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4242, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656933/tms320c6748-ads4242-can-be-connected-to-c6748

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:ADS4242、

尊敬的香榭丽舍

您能否检查 ADS4242是否可以连接到 TMS320C6748以接收具有4 ~ 32MSPS 的双通道数据?

我认为 C6748的 upp 可用于从 ADS4242接收双通道数据、并希望检查使用 C6748的 upp 端口是否存在任何问题。

如果 upp 是正确的外设、 您能告诉我 ADS4242如何连接到 C6748的 upp 吗?

当我在 wiki 下方检查时、似乎可以使"enable"和"start"引脚取消连接(NC)、但我不知道应该如何连接时钟。

它似乎每个通道都需要时钟(例如、2个通道需要2个时钟)、但 ADS4242只有2个通道的1个时钟输出。

谢谢、此致、

SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看 ADS4242数据表中的第7节引脚配置和功能。 LVDS 模式下的 ADS 输出为差分输出、CMOS 模式下的 ADC 输出数据位为差分输出。

    在 LVDS 模式下、您无法直接将 ADS4242连接到 TMS320C6748、您需要使用 ADS -> FPGA <-> DSP (请参阅第10.2节"典型应用")。

    在 CMOS 模式下、您可以使用 processors.wiki.ti.com/.../Introduction_to_uPP 中描述的连接 、但在这种情况下、您可能必须实现电平转换器、以匹配 DSP 和 ADS 的电压电平。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的即时响应和评论。

    是的。 我想使用 ADS4242的 CMOS 模式。

    当我检查数据表时、ADS4242可以支持1.8V IO、C6748的升压转换器是双电压 IO、 对吧?

    如果是、则不需要 DSP 和 ADS 的电压电平转换器、对吧?

    C6748:

    ADS4242:

    谢谢、此致、

    SI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]检查数据表时、ADS4242可以支持1.8V IO、C6748的升压转换器是双电压 IO、对吧?

    如果是、则不需要 DSP 和 ADS 的电压电平转换器、对吧?[/quot]

    正确。

    此致、
    Yordan