This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 边界框周围的失真

Guru**** 2957310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665009/distortion-around-bounding-boxes

您好!

我正在试验 TDA2X EVM 板上的语义分割用例。 作为测试、我希望在检测到的物体(例如汽车)周围画框。

我已将 BB 绘图 API 放在 DMA 副本后的 ALg_tidlpostproc_cpy 中。

我正在使用 Draw2D_drawRect 在输出上绘制 BBS。 我还在 Draw API 之后对输出缓冲区执行 cache_wb 操作。

我观察到图像中的"包定框"区域有一些失真。 我还需要处理其他事项吗?

附加显示效果的视频。

e2e.ti.com/.../bb.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bhragav、

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有关于该问题的任何更新、Yordan?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav Dave:

    您能否确保通过此函数的宽度/高度(Draw2D_drawRect ())正确。 一个简单的测试将对提供给该函数的宽度和高度进行置位/检查。

    确定预期的最小高度/宽度、并确保调用此函数时不会出现小于此值的情况。

    此致、Sujith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确的宽度和高度意味着什么?

    我当时的假设是,任何你传递到 Draw2D_drawRect()的宽度和高度,它都应该绘制这个大小的圆框。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav Dave:

     Draw2D_drawRect ()是一个简单的 API,它绘制任何尺寸的框。 如果提供了非常小的宽度和高度、它也会绘制(例如、如果宽度为5、高度为5)、这看起来像是一个伪迹。
    我们曾遇到过类似的问题、通常情况下、算法检测到的对象可以封闭在50x50 (宽度和高度)内、最大值为300x300、但有时我们的算法会执行错误检测并将边界框设置为10x10。 这看起来像是屏幕上的伪影。
     
    我们的修复方法是根据最小/最大宽度/高度使用简单的斜接器。
     
    请检查您是否面临相同的问题
     
    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujith、

    感谢您的澄清。 我已经验证了边界框不是异常的小或大。

    即使对于正常大小的边界框、我也会看到这种失真(您实际上可以在我原始帖子中的视频中看到自己)。

    看起来这是另一个问题。

    Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhargav Dave:

    我还对在检测到的物体周围绘制边界框感兴趣、因此如果您可以分享有关您所做操作的更多信息、请参阅。

    Suzana Komarcevski
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhargav:

    参考所附图片 (取自您所附的视频)、请查看水平线。 这是预期的吗?
    此外、您是否有机会在链中使用 DSS WB 链接?
    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是预期的(这也是我所关注的失真问题的一部分)。

    IM 未使用 DSS WB 链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhargav:

    当高度小于30行时、为什么不置位断言并进行检查。 我们首先确保删除这条水平线、这可能会提供一些调试指针。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhargav:

    我希望这一问题得到解决。 如果有任何其他问题、请提出另一个请求。

    此致、
    Sujith