This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3XEVM:如何在 SDK 的 CCS 工程中保存原始雷达 ADC 数据

Guru**** 2904880 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656310/tda3xevm-how-to-save-the-raw-radar-adc-data-in-ccs-project-in-sdk

器件型号:TDA3XEVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1243

你好、冠军、
   我正在运行雷达(单个 AWR1243)捕获+空(仅限 TDA3x)、并希望在 CCS 中捕获高级帧的原始 ADC 数据。 我在 CCS 中找不到执行该操作的指令。 我使用的 SDK 是 processor_sdk_radar_03_02_00_00。
您能帮我提供一些建议吗?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我已将您的问题转发给 Radar SDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    您可以尝试以下步骤从 CCS 转储帧以用于 Capture + Null 用例。

    1.在 IPU1_0中的 NullLink_drvDumpFrames 处放置一个断点
    2.在"CCS Expressions"窗口中添加以下表达式:
    (System_VideoFrameBuffer*)pBuf->PAYLOAD
    扩展此结构会向您显示 bufAddr[0]、它包含 ADC 数据的缓冲地址。

    ADC 数据的大小为((128 x 4字节+ 4字节 CP) x 4 Rx + 16 (用于 CSI 对齐)* 128线性调频脉冲* 2 Tx。

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    如前所述、上述步骤适用于常规帧和高级帧。 帧间距由子帧中 ADC 采样的最大配置决定。

    请随时将此答案标记为已验证。

    此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Piyali、
    非常感谢您的帮助。 我现在很清楚。

    此致、
    Adam