This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA745:是否有任何电子保险丝可供客户在 J6 (DRA745)上保存 UUID/MAC/SW 版本?

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655965/dra745-is-there-any-efuse-for-customer-to-save-uuid-mac-sw-version-on-j6-dra745

器件型号:DRA745

大家好、

是否有任何电子保险丝可供客户在 J6 (DRA745)上保存 UUID /MAC/软件版本?

如果是、您能否向我分享使用指南。

 STD_FUSE_MAC_ID_SW_0中有 MAC 地址、该 MAC 地址在不同的 DRA745芯片中是否不同?

此致

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    我认为可能会将特定的客户数据融合起来、但在该领域不可能做到这一点。 应向 TI 申请。
    融合 MAC 地址必须因器件而异、至少这就是它位于 efuse 存储器中的原因。 我不知道这方面有什么问题。

    此致、
    STAN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stanislav、

    感谢你的帮助。

    此致
    Joe