This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:散热器参考

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655415/am5706-heatsink-reference

器件型号:AM5706

您好!

对于 AM570x 系列、我们是否有任何有关散热器的材料? 例如应用手册或参考设计?

此致、

Ryan Bishop

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    感谢您的耐心等待。

    您将需要一些信息:

     《DSP 和 ARM 应用处理器散热设计指南》[1]列出了估算散热器要求的一般准则和公式

    您可以参阅 AM571x 功耗汇总(仅1GHz 功耗)[2]以了解基于用例的功耗、或者使用功耗估算工具[3]进行更精细的功耗估算。

    借助数据表中处理器的热特性(电阻)、您可以根据最大结温来求解最大散热器热阻、或者、如果您已经选择了散热器、请查找制造商提供的热阻并确定您的结温。

    对于实际系统、您需要使用我们为每个 AM57xx 处理器提供的热模型对系统进行热建模。

    此致、
    Mike

    [1] http://www.ti.com/lit/an/sprabi3b/sprabi3b.pdf
    [2] http://www.ti.com/lit/an/sprac78/sprac78.pdf
    [3]
     http://www.ti.com/tool/powerest