This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:C6748中的8位溢出保护

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655836/tms320c6748-8-bit-overflow-protection-in-c6748

器件型号:TMS320C6748

您好!

是否可以向任何人简要介绍 SPRS590G TMS320C6748Tm定点和浮点 DSP 第1页中提到的 TMS320C6748的8位溢出保护。

提前感谢

相关信息

Shalini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沙利尼

    这是指 C6000架构的一个旧功能、该功能很少使用、但保留以实现兼容性。 当您用 C 语言写入时、它通常不适用、因为 C 不理解累加器溢出、如果您在汇编语言编程、那么您将仔细研究 CPU 和指令集参考指南中的许多指令及其结果。

    CPU 和指令集参考指南中描述了一种特定的数据格式、该格式使用一个40位数据字来执行某些数学运算、例如 ADD。 在参考指南中、此格式在汇编架构中被称为 long、slong 或 ulong。

    如果您想了解有关此功能的更多信息、请参阅 CPU 和指令集参考指南。

    如果您的主题帖上的这篇或任何文章回答了您的问题、请社区将该帖子标记为"已验证答案"、以便将来的读者知道该主题已完成、以及要查找答案的帖子。 如果您的任何打开的线程已被应答、请为这些线程做此标记。

    此致、
    RandyP