This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:将示例以太网项目烧录并引导至闪存

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656497/rtos-tms320c6678-burning-and-booting-example-ethernet-project-to-flash

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM6678

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我已成功构建并运行基于 TMDSEVM6678评估板上的 Nimu_emacClientExample 的应用程序。

现在、我想将应用程序写入闪存并在不需要连接调试器的情况下引导它。

我已经多次尝试创建.bin 文件、将其写入闪存、然后启动它、但它不运行。

您能否提供有关此过程的指导? 我很乐意 提供更多详细信息、但我觉得这可能是一个常见问题。

谢谢、

--罗伯特