This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM4377:PDK 示例存在问题

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655534/rtos-am4377-problems-with-pdk-examples

器件型号:AM4377

工具/软件:TI-RTOS

我正在使用 MYIR PRU 开发板、并最终尝试在 eMMC 上实施 FATFS。  我设法使  MMCSD_FatfsConsole_evmAM437x_armExampleProject  在我的板上运行、它在 SD 上执行 FATFS。  然后、我尝试使  MMCSD_evmAM437x_EMMC_armTestProject  运行、它运行、但在读取和写入 eMMC 时失败。

查看 PDK 文档(http:// processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_MMCSD)、它会说明  

eMMC 使用情况

MMCSD 驱动程序支持 eMMC 器件。 应用需要为外设实例配置 eMMC 器件。 还建议配置 eMMC 器件的工作总线宽度。

mmcsdInitCfg[MMCSD_instance].CardType = MMCSD_CARD_EMMC;
mmcsdInitCfg[MMCSD_instance].supportedBusWidth = MMC SD_BUST_width_8bit;
MMCSD_init ();


但是,演示应用程序(MMCSD 实例1 (从0-2)指向该应用程序)仍然失败。
我已经问 MYIR、在 SOM 中 eMMC 的布线方式是否存在差异、但我怀疑这是问题所在。

当我尝试使用 MYIR 引脚配置文件时、结构中存在太多差异、项目无法编译。

是否有任何具有 MYIR 董事会经验且知道如何做到这一点的人?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RTOS 团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我测试一下 TI AM437x GP EVM 并返回给您。

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于 AM437x GP EVM、EMMC 实例为1、配置位于 MMCSD_SoC.c 中、具有 MMCSD_v1_HwAttrs MMCSDInitCfg。 您是否对 MYIR 板使用相同的配置?

    此外、eMMC 还具有 pinmux 设置 pinmux_eMMC_AM437x ()。 您是否有与您的电路板相匹配的引脚多路复用器设置?

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我花了一天的大部分时间观看培训视频、希望您能帮助我了解继续学习的地方。 首先、以下是 MYIR 对其电路板的回应:


    MYD-C437X-PRU 的 EMMC 引脚不同于 TI-EVM、它们与 TI-IDK 相同
    2.您可以看到在"Am43xx-idkevm_pinmux_data.c"中,它没有 eMMC 的 pinmux 配置。 因此 eMMC 无法工作。
    静态 pinmuxModuleCfg_t gMmcsdPinCfg[]=
    {
    {0、true、gMmcsd0PinCfg}、 // 0是 sdcard 的实例 num。
    {CHIPDB_INVALID_Instance_NUM}
    }

    我们的 MYD-C437X-PRU 板是基于 TI-IDK 设计的、我们也没有提供 eMMC 演示。
    我们在"AM43xx_mydidk_pinmux_data.c"中提供了 eMMC 的 pinmux 配置、您可以参考它来自行调试 eMMC 演示。

    静态 pinmuxModuleCfg_t gMmcsdPinCfg[]=
    {
    {0、true、gMmcsd0PinCfg}、
    {1、true、gMmcsd1PinCfg}、 // 1是 MYD_c437x_PRU 上 eMMC 的实例 num
    {CHIPDB_INVALID_Instance_NUM}
    };

    要使用 eMMC、应在函数"Board_status Board_pinmuxConfig (void)"中配置 eMMC 引脚
    例如:
    状态= PINMUXModuleConfig (CHIPDB_MOD_ID_MMCSD、1U、NULL);

    并在函数"Board_status Board_moduleClockInit()"中启用 eMMC 的 PRCMModule
    例如:
    状态= PRCMModuleEnable (CHIPDB_MOD_ID_MMCSD、1U、0U);

    不幸的是、我对整个生态系统非常陌生、无法找到他们所说内容的一半。

    我一直在观看此视频:

    software-dl.ti.com/.../presentation_html5.html


    并且想知道(我一直在寻找、找不到)有关如何在 CCS 中进行电路板移植的用户手册。 我使用的是6.2版(客户要求、这是他们使用的内容)。



    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请访问 processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Board_Support 以了解如何移植电路板。

    此致、Eric