This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:支持 USB3.0 DFU

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656108/linux-am5718-usb3-0-dfu-support

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

大家好!

我们已经基于 AM5718 SoC 开发了定制板、其中只有 USB3.0和 eMMC 接口可用。

我已经阅读了 DFU 文档以加载 MLO 文件、但对此仍有不正确的理解。 因此、请为我提供使用 USB3.0接口在 eMMC 上加载内核和根文件系统的正确指南。

此致、谢谢!

Nikunj Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikunj、

    以下视频对您非常有帮助:

    training.ti.com/am57x-dra7x-dfu-boot-mode-with-linux-host

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ronb;
    感谢您的快速回复;

    我已经查看过此视频、但我有一些疑问、如下所示。
    1)是否必须使用 SDCard 来刷写 eMMC 上的 rootfs?
    2)是否有针对 AM57xx 电路板的特定文档?
    3) AM5718 IDK 板是否与此方法兼容?
    4)如果我们准备定制板、那么上述方法是否有任何特殊要求?

    此致、谢谢!
    Nikunj Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)是否必须使用 SDCard 来刷写 eMMC 上的 rootfs?

    否 在视频中、通过 USB 引导至 U-Boot、并使用其 DFU 功能与主机上的 DFU-util 工具连接、以将数据从主机写入目标。 无需 SD 卡。

    [引用 USER="Nikunj Patel]2)是否有任何特定于 AM57xx 电路板的文档?

    该视频是 AM57xx 的特定视频、可能是最佳来源。

    [引用 user="Nikunj Patel"] 3)AM5718 IDK 板与此方法兼容?

    不、据我所知、IDK 无法从 DFU 引导。 视频中引用的电路板具有此功能、是更好的参考。 这是一个非常小的变化、涉及 sysboot 引脚、并使用板上的某种方法对其进行更改。

    [引用 user="Nikunj Patel]4)如果我们准备定制板,那么上述方法是否有任何特殊要求?[/引用]

    请参阅上面的#3。 对于此特定功能、建议使用视频中的参考板。