This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BEAGLEBK:LCD 连接

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656675/beaglebk-lcd-connections

器件型号:BEAGLEBK

您好!

我正在处理一个项目 ,其中10.1英尺显示器必须与 Beagle Bone Black 连接。 有关引脚详细信息、请参阅随附的数据表。

有一些直流电源引脚易于理解、可连接到外部电源。

有人可以告诉您如何将其他控制线连接到 Beagle Bone Black 引脚?  

e2e.ti.com/.../SPEC_5F00_TST101T_2D00_HBD_2D00_50A--.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在此处找到 BBB 原理图: elinux.org/Beagleboard:BeagleBoneBlack LCD 信号在 P8上公开。 您还需要记住 AM335x 勘误表使用说明3.1.1、以正确连接颜色。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Biser 的回复。
    它是否限制为16位??
    没有关于 RGB ???的信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ABHAY VASHISTHA"]是否限制为16位? [/报价]

    否、所有24位都暴露在外。 LCD_DATA[23:16]在扩展连接器上被命名为 GPIO。 按照器件到连接器的信号进行操作。

    [引用 USER="ABHAY VASHISTHA"]没有有关 RGB ??[/引用]的信息

    请参阅我之前的帖子。