This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:唯一密钥

Guru**** 2962970 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667430/am3352-unique-keys

器件型号:AM3352

您好!
我的客户希望为其应用软件实施许可证机制。 他可以在 AM335x 中使用哪些独特的密钥?
我知道的是 MAC ID 的2个地址空间。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    你是对的。 可以使用控制模块中的 mac_ID0_lo 和 mac_ID0_hi 寄存器来获取器件的以太网 MAC 地址。
    有关 AM335x TRM 9.3.1 CONTACT_MODULE 寄存器部分的详细信息、请访问:
    www.ti.com/.../spruh73p.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    THX、是否有其他想法或独特的关键?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能已经在 TRM 部分1.1.2 Device_ID 寄存器的器件识别说明中找到、该说明指定了芯片版本、器件型号和制造商 ID、但这不保证每个 AM335x 处理器具有唯一的值、因为器件型号字段只有16位。
    因此、我认为 MAC ID 是唯一密钥的最佳选择。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题:
    器件型号是否是每个生产电荷中不同的连续编号、然后在发生溢出时重复该编号? 然后、它会对客户感兴趣、客户不太可能拥有两个器件型号相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、对于 AM335x 器件、DEVICE_ID 寄存器中的 partnum 位字段固定为0xB944。 MAC 地址是每个 AM335x 器件唯一不同的唯一值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser
    AM437X 器件也是如此吗? 我应该改用 Mac 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是相同的。