This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:如果我想修改 cpsw (从 RGMII 到 RMII)和 PHY (TJA1100)。我应该如何更改 DTS 和以太网驱动程序?

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654942/linux-tda2evm5777-if-i-want-to-modify-the-cpsw-from-rgmii-to-rmii-and-the-phy-tja1100-what-should-i-do-to-change-the-dts-and-the-ethernet-driver

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

您好!

我以前使用的是 TDA2x EVM。  如果我想修改 cpsw (从 RGMII 到 RMII)。我应该更改哪个 DTS? 我 在 DTS 中找不到 cpsw 引脚定义。 我的内核(Vision SDK (03.00.00)中也没有 dra7-EVM-infoadas。dtb。