This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3505:GPIO 配置

Guru**** 2956130 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667358/am3505-gpio-configuration

器件型号:AM3505

您好!

我想将 GPIO_96设置为输出、并使用 JTAG 将该引脚驱动为高电平

如何做到这一点、或者数据表中的哪个部分包含相关信息? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、您需要执行引脚多路复用。 查看 AM35x 数据表修订版 F 中的表4-1、以确定所需的引脚多路复用模式(请注意、AM35x 采用两种封装、因此会有差异)。 接下来、您应该找到 pinmux 寄存器。 请参阅 AM35x TRM 修订版 C 中的第6.4.4、6.5.2和表6-48以查找 padconf 寄存器地址)。 最后、您应该对 GPIO 进行编程。 TRM 的第21节对此进行了说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、
    感谢您的清晰建议、它非常有帮助
    在 ARM InfoCenter 中、它说访问 JTAG SCAN_N 需要是状态、但在 BSDL 文件中、此类命令不可用
    是否有任何文档/应用手册介绍了如何通过 JTAG 访问 AM3505 ZCN 中的寄存器(读取/写入)
    我正在使用第三方 JTAG 仿真器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是在讨论边界扫描还是寄存器访问? 这是两个不同的东西。 Code Composer Studio 支持通过 JTAG 直接读取/写入寄存器。 我不能说您的仿真器是否能够与它配合使用。 您可以在以下专用论坛上提出 CCS 相关问题: e2e.ti.com/.../81