This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5545:BOOST5545ULP 是否足以实现音频合成/效果?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP-0083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667338/tms320c5545-boost5545ulp-adequate-for-audio-synthesis-effects

器件型号:TMS320C5545

大家好、

我的客户需要有关音频合成器/效果项目的 EVM 建议、您能否查看要求并告知 C5545BOOST 是否合适?

"由于我们的合成器将由歌手进行语音控制、因此我们需要进行实时音调检测。 您认为 C5545处理器在执行此任务时表现良好吗? 此外、对于我们自己的构建、您建议使用哪种音频接口进行音频合成和输出? 最后一个问题是、是否有任何浮点模块可能价格合理、或者是否会使其过度使用?"

谢谢、

Jason Rubadue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    很抱歉回复很慢。

    C5545适用的答案是、具体视情况而定。 它只是间距检测吗? 是否需要其他功能?

    它是一款120MHz (16位定点)器 件、经证明能够实现降噪、波束形成等、如 www.ti.com/.../TIDEP-0083所示。

    我们有各种 DSPLib 组件 、可以对信号应用滤波器。 他们可以使用 C5545BOOST 进行实验、以了解 DSP 在其应用中的性能。 此 EVM 具有麦克风输入和耳机输出、因此您可以在一些实时输入输出间距检测测试中尝试应用来自 DSPLIB 的滤波器。

    如果您正在寻找具有更高马力的产品、请查看 C6748 、它是一款300-456 FP DSP。

    Lali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我是该小组的成员、可以更详细地描述该项目。 除了间距检测、我们还需要通过标准音频输出(3.3mm、1/4英寸和 MIDI)输出所选仪器、以便通过扬声器或耳机播放或发送到生产后软件。 我们将需要允许歌手控制仪器波形的 ADSR、以及一些其他功能、包括音调校正、 用于去调设置的对数频率调制 以及用于相对语音振幅的声音振幅控制。 该项目本质上是一个音乐合成器、由歌手的声音驱动和控制。 再次感谢您之前的反馈以及您可能提供的任何其他反馈。

    乍得 Carlson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    乍得、您好!

    C5545能够进行间距检测。 根据您的描述、我推荐使用 C6748。

    请进一步深入了解前面提到的器件文档、了解器件的功能及其与上述描述的匹配方式。 还请记住、我们提供的参考 EVM 具有音频接口。 这将使您能够评估您的软件。

    Lali