This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:为什么我在 dra7-EVM.dts 中找不到有关 cpsw 的引脚、如 AM335x-EVM.dts 中引脚的定义。

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654453/linux-tda2evm5777-why-i-can-not-find-the-pins-about-the-cpsw-in-the-dra7-evm-dts-like-the-definition-of-pins-in-the-am335x-evm-dts

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

 AM335x-EVM.dts 中有关 cpsw 的引脚定义

但我在   dra7x-evm.dts 中找不到有关 cpsw 的引脚定义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卢卡斯

    不确定是否正在寻找此器件、但可以在 uboot @\ti_component-\os_tools\linux\u-boot\u-boot\arch\arm\dts\dra7-evm.dts 中找到 CPSW 默认值
    此外、还可以在 ti_components \os_tools\linux\u-boot\u-boot\board\ti\dra7xx\mux_data.h 中找到焊盘多路复用模式
    对于 CPSW、检查 RGMII0/1引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我想在内核中找到有关 cpsw 引脚的合适 DTS、但在 u-boot 中却找不到! 内核如何使用有关 cpsw 的引脚?
    此致、
    卢卡斯。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢。 专家何时与我联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、
    建议在隔离状态下在第一级引导加载程序中完成所有引脚多路复用和 iodelay 配置。
    因此、我们仅在 u-boot 第一级中配置引脚多路复用器。

    您可以在 git.ti.com/.../mux_data.h 上获取 pinmux 数据
    内核不配置 pinmux、它依靠 u-boot 为内核中运行的驱动程序所需的所有焊盘设置 pinmux。

    在内核中处理 pinmux 的唯一例外是 MMC。 其他所有操作都由 u-boot 完成。

    此致、
    Nikhil D