This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EG:tda2ex

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665330/ccs-tda2eg-tda2ex

器件型号:TDA2EG

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我一直在进行 Code Composer 的软件调平、我有一些疑问。

在完全填充  SPRAC36A_EMIF_RegisterConfig.xlsm 文件后、我不知道我必须在哪个文件中包含这些结果才能开始进行调平过程。

在执行软件调平之后、我获得 了 TDA2Ex_DDR3*。c 文件、我不知道该文件有什么作用(我必须在其中包含或调用它)。

另一方面、我很高兴有人能列举  TDA2Ex_SR2.0_SR1.0_Public_TRM_VA.pdf 中提到的软件级别、硬件级别和完全级别之间的差异、我如何执行硬件级别而不是软件级别?

此致、

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您应该考虑使用硬件调平、看看此帖子是否有用: e2e.ti.com/.../2389190

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我上一个问题的链接...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、原始线程中的哪个线程不清晰? 同样、不建议进行软件调平。 您是否遵循了 EMIF 应用手册、以及建议使用什么来启用完全/硬件调配?

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我没有错误的调整程序(硬件或软件)取决于您在 Excel 文件中选择的选项、那么正确吗?
    我有两个版本的 Excel、一个是 Avatar、EMIF_RegisterConfig.xlsm、另一个是 SPRAC36A_EMIF_RegisterConfig.xlsm
    我认为该文件中有一个错误、因为它显示"运行时错误91"、或者我可能做了一些错误。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、

    我认为选择软件程序的选项是传统的。 在硬件水平调整被验证和表征之前、一些预采样的 AFAIK 软件水平调整。 也不确定该错误。 让我在这里邀请更多的人来帮助您。 他们很快就会在这里发表评论。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    正如 Alex 提到的、请在.xls 文件中选择硬件调平。 这是推荐用于新设计的方法。

    .xls 最初是作为安装程序的一部分提供的、其中包含一些附加内容(例如软件调整源代码)。 .xls 中的某些功能依赖于完整的软件包、遗憾的是、当.xls 作为独立下载上传至 TI.com 时、未被删除。 除了软件调配之外、"Save User Config"和"Load User Config"按钮未更新、无法在整个软件包安装程序之外使用、我相信这会导致您看到的错误。

    请告诉我们这是否有帮助、或者您是否仍有疑问或疑问。

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kevin。

    在完成写入调平过程后、我获得由 CCS 生成的.c 文件后、我必须将其包含在引导加载程序中吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    您使用哪款 SDK?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    正如 Kevin 所建议的、您应该进行硬件调平。 如果您使用 SBL、则默认情况下已启用硬件调平。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请、您能否提供有关该文件需要如何集成的更多信息? 此文件的目的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    您使用的软件包是什么以及版本是什么。 您能否共享您生成的文件?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    软件为 Code Composer Studio 版本:7.3.0.00019

    SDK 是 Vision SDK 3.0.0.1

    此致、e2e.ti.com/.../TDA2Ex.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件为 Code Composer Studio 版本:7.3.0.00019
    SDK 是 Vision SDK 3.0.0.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    SBL 已经实现了 DDR 的硬件调配、GEL 也支持这种调配。 您无需执行任何其他操作。
    您是否遇到过硬件矫正问题?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,谢谢。

    还可以、但我不确定如何激活 SBL 中的硬件级功能。
    我已经使用 Code Composer 脚本完成了级别过程、似乎可以正常工作... 它还会生成.c 文件、但我不知道如何处理它。 请帮帮我。

    此致、
    Javier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    默认情况下、它已启用。 不推荐使用软件矫正方法。
    如果要启用它、则需要修改 DDR 配置。
    对于 GEL 文件、应修改 TDA2xx_DDR_config.gel。
    对于 SBL、您应该修改 ti_componations\drivers\pdk_01_08_01_06\packages/ti\boot\sbl_auto\sbl_utils\src\tda2xx\sbl_utils_tda2xx_DDR_config.c

    此致、
    Rishabh