This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:热问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656253/linux-am5728-thermal-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好,先生  

我们按照 e2e 的提示禁用 DSP 功能。

第一个。 我们取消所有内核模块加载。

然后写入相对寄存器。

检查以下寄存器后,DSP 应处于断电状态

CM_DSP1_CLKSTCTRL = 0x00000003

CM_DSP1_DSP1_CLKCTRL = 0x00070000

PM_DSP1_PWRSTCTRL = 0x003F0000

PM_DSP1_PWRSTST = 0x00000000

CM_DSP2_CLKSTCTRL = 0x00000003

CM_DSP2_DSP2_CLKCTRL = 0x00070000

PM_DSP2_PWRSTCTRL = 0x003F0000

PM_DSP2_PWRST= 0x00000000

我们执行 thermal.sh、发现 DSP 断电模式和 DSP 上电模式(包括加载相对模块)之间没有差异

 '

请提供建议

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yimin、

    我将在 AM572x EVM 上尝试此操作、并告知您结果。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yimin、

    [报价]我们取消了所有内核模块加载。[/报价]

    这意味着从 DTS 文件中删除所有 DSP 条目、解除固件绑定、然后停止来自 PRCM 的时钟、对吧?

    然后 dspeve_thermal 是芯片的温度传感器、即使没有加载 DSP、也应该存在热信息。
    当您说:
    [引用]我们执行 thermal.sh、发现 DSP 断电模式和 DSP 上电模式(包括加载相对模块)之间没有区别[/quot]
    您是否比较了 DSP 掉电和已加载 DSP (执行某些应用)之间的值。 值应该不同。
    当 DSP 被加载但未被使用时、电压被缩放到最小值(请见器件数据手册中的 DVFS 和 ABB)并且热值应该与 DSP 关闭时相似。

    此致、
    Yordan