This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4376:VDDSHVx 去耦电容器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656587/am4376-vddshvx-decoupling-capacitors

器件型号:AM4376

您好、专家

问题1:

根据 AM4376数据表中的5-10个外部电容器部件、flor VDDSHV1~VDDSHV11、总共需要32 0.01 μ F 电容器。 但根据 GP EVM 的显示、有21个0.01 μ F 电容器、是否有一些电容器由不同的 VDDSHVx 引脚共享以确保每个 VDDSHV 引脚满足数据表表中的要求? 如果不允许、GP EVM 外部电容器设计似乎没有完全遵循数据表信息、您能对此进行澄清吗?

数据表:

GP EVM:

Q2;

例如、根据表5-10、VDDSHV1应连接到10.02uF 电容器、但有2个引脚(J7、J8)、只需再次确认 J7 J8应共享10.02uF 电容器、无需  单独连接、对吧?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1:如有疑问、请始终遵循器件数据表建议。
    问题2:是的、正确。