This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA756:强大的 RVC:在6点1.3中提前引导和延迟连接

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656162/linux-dra756-robust-rvc-early-boot-and-late-attach-in-6am-1-3

器件型号:DRA756

工具/软件:Linux

大家好、

我们希望实现早期启动和后期连接。 我们使用强大的 RVC 4.0 Phase -5 (u-boot 2016.05 Linux 4.4.4.5、具有 Vision SDK 2_12)。  

wiki 页面   介绍了从早上6点1.2开始实施的相关信息。

我们是否也可以对早上6点1.3使用相同的指令?  

请告诉我们。

谢谢、

Prabhuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    是的、对于6.A.1.3、早期引导和后期连接的说明与对于6.A.1.2的说明相同。

    谢谢、
    Angela
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Angela 提供信息。

    此致、

    Prabhuraj