This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM388:DM388中的透明度问题

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DM388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654449/dm388-transparency-issue-in-dm388

器件型号:DM388

您好!

我们希望在 DM388 CSK 中使用透明度。 我们已使用位图窗口更改了 TI 标识、并将大小从160x64更改为1920x1080。 我们已根据软件 OSD 用户指南文档启用透明度标志。 我们使用用户定义的透明度。

但是、如果要使用用户定义的透明度、则会发生帧丢失。

我们使用大小为1920x1080的位图窗口、并使用 RGB:0xFAFAFA 作为位图窗口的背景颜色。


我们已配置:透明度值为0xFAFAFA,透明度范围为0x050505。 但我们无法看到透明效果。

根据5.10.1节中的 SWOSD 用户指南文档:-

用户定义的透明度
"在用户定义的透明度模式下、OSD 的颜色没有限制
位图图像,这意味着用户可以使用任何颜色制作 OSD 位图图像。 在这里
模式,如果 OSD 位图窗口的像素值在透明度值范围内
正/负透明度范围时、像素变为透明。 的像素值
实时视频数据保持不变。 否则、OSD 位图图像的像素值将分配给相应的像素
实时视频数据的价值。"

但在我们的案例中、白色或背景颜色保持不变。

请告诉我是否存在任何库问题或配置问题。

此致、
UMA Shanker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在等待您的答复。 请查看此内容。

    此致、
    UMA Shanker