This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:升级 AM57x SDK

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654486/linux-upgrading-the-am57x-sdk

工具/软件:Linux

您好,

我们之前在 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-02.00.01.07上工作、我们的系统正与此一起运行。 我们需要优化启动时间。 为此、我们需要系统 D、而不是 udev 文件系统。 现在、我们要升级到 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-04.02.00.09。  此处附加了 SDK2.0的内核配置和 SDK2.0 U-boot 的补丁以及内核补丁。 请说明如何以更少的工作量进行升级。

e2e.ti.com/.../3527.MSOM_5F00_uboot_5F00_patch.txt

e2e.ti.com/.../6607.SOM_5F00_Kernel_5F00_patch.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,nallapaneni,

    升级是一项艰巨的工作、根据您的经验、它将需要一些或大量的工作。 通常、您需要修改所有旧修补程序并查看已应用哪些修补程序、然后确定新内核或 U-Boot 不再需要某些功能或模块的修补程序、并跟踪源代码和电路板行为的负面影响 您的自定义提交的修补程序。 此外、您可能还会遇到一些其他意外问题、您还需要解决这些问题、直到您使系统稳定可靠。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TI 经常更改 SDK。 每次投入大量工作都不会得到管理层的允许。 请分享至少更改了哪些文件。 我已经共享了修补程序。 建议一些明智的升级方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nallapaneni

    我们经常更改 SDK 的原因有以下几个:

    1. 底层开源软件包(U-Boot、内核等)不断变化。 我们发现、通过不断地根据这些变化重新确定我们的变化的基础、并重新测试以快速发现问题、可以更轻松地跟上这些变化。
    2. 这些更改修复了错误并添加了我们希望为 SDK 用户提供的功能、因为您希望迁移到 systemd 以更好地控制引导过程。
    3. 客户反馈告诉我们、许多用户希望这些频繁更新。

    我们的更新计划基本上是1/qtr。 我们大约每年一次将转向最新的 LTS 内核、相应的 U-Boot 版本、Linaro GCC 工具链和 Yocto 分支。 我们的发展在大多数情况下都是上游的、即使在这些主要版本之间也是如此、这样我们的年度过渡就可以管理。

    我们知道、这可能比某些用户希望的频率更频繁。 但是、除其他外、我提到的3个好处使我们有必要经常更新。 鉴于此、如果您知道您将来要更新、我建议您考虑跟踪我们的开发、将其作为常规流程的一部分。 您可以选择在某些快照上向您的客户群发布此类快照、并提供此类支持。 但是、当您需要一个新功能时、您将会更接近可能采用该新功能的"音响主机"。 其中大部分可以使用 Git、Jenkins 等标准化工具实现自动化

    对于手头的特定任务、没有从 PLSDK 2.x 移植到 PLSDK 4.x 的"简单"路径 SDK 的主要版本表示大约每年发布一次。 您可以看到、这是一个两年的飞跃。 2个 LTS 内核、中间有几个中间内核。 2个主要版本的 U-Boot。 在开放源码领域、这代表了许多、许多变化、有望代表修复的错误(引入的新错误相对较少)和新功能。 我相信大家都可以看到、我列出的文件在这一巨大差距上有变化、这是很难理解的。

    话虽如此、我们在公开的基础上进行开发、并展示我们通过变革可以实现的所有变革。 SDK 包含内核和 U-Boot 的 git 树、可用于评估移植工作可能会发生的更改。 它们的架构还试图将板级更改隔离到特定位置。 您实际上可以在内核补丁集中见证这一点、因为您的大多数更改都与用于硬件抽象的器件树文件相关。 您可以在 U-Boot 修补程序中看到类似的主题。 在任何内核或 U-Boot 版本中、您需要对电路板或平台进行的更改可能会与这些文件隔离。

    我不会假装这项工作很简单、但最简单的方法是尽可能使用 git、组织提交到干净的补丁、在树中管理这些、这些树可以轻松地重新构建到 TI 提供的树中、 并在发生更改时根据需要移植每个功能。 有些将会非常顺利、有些则需要一些工作来了解基础代码如何更改、并进行一些重新构建以解决该问题。 Linux 和 U-Boot 维护人员以及世界各地的许多开源开发人员每天都使用这些工具来推动庞大的代码库不断向前发展。

    很抱歉、我无法提供更简单的路径、但我希望我的解释能为您带来一些好处。

    此致、

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的解释。您已经介绍了 git。 您能不能至少帮助您将来如何使用 git 进行升级。 如何及时了解您的发展。 这对我们非常重要。

    谢谢、此致、
    N. V.Subbaiah。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    N. V.Subbaiah、

    我担心正确使用 Git 超出了我们在这里提供的支持范围、很容易进入哲学和个人风格。 它是一个非常强大的工具、有许多很好的资源描述了使用它进行成功软件开发的不同方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有问过 git。 我已询问如何使用 git 与您的更新同步。 请提供地址。 这种情况。

    谢谢、此致、
    N. V.Subbaiah。