This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 计时器

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656257/timer-with-adc

您好、先生、  

我想获取20ms 的模拟值。(即50Hz 的正弦波)。我希望得到精确的20ms。 那么、我将使用计时器。 那么、我应该如何编写 ISR。

定时器 ISR 内的 ADC_ISR? 或相反方向。

很乱,请告诉我……我很困惑。

请告诉 我这些声明将是怎样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您计划使用什么软件(DSPBIOS 或裸机代码)? 这是定制硬件还是 TI 参考 EVM?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanchan、

    触发 GPT_ISR 后、读取 SAR 寄存器值以获取 ADC 值。
    因此、无需 ADC_ISR。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!!!
    谢谢你