This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 延迟

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655464/delay-using-timer

主题中讨论的其他器件:TMS320C5505

请告诉我如何使用 TMS320C5505的计时器生成1秒的延迟。

计算是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanchan、
    请参阅位于 CSL 中 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\ccs_v6.x_examples\gpt\ccsL_gpptExamples\cSL_gptExamples\cSL_gppt_example.c 的 GPT 示例
    c 文件顶部对计时器校准方式有很好的说明。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    thanks..it提供了很好的解释。

    但请参阅 delay..nowhere 上的"我想生成20ms "、其中提到了使用计时器的延迟函数。

    我需要在该文件中执行什么操作...我是否更改这些值

    hwConfig.autoLoad = GPT_AUTO_ENABLE;
    hwconfig.ctrlTim = gp_t_timer_enable;
    hwconfig.preScaleDiv = gp_t_pre_sc_DIV_7;/**<预分频输入时钟256 *
    hwconfig.prdLow = 0xFFFF;
    hwconfig.prdHigh = 0x0000;

     

    或者我在代码中执行什么更改来获得20ms 的延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanchan、

    假设系统时钟为100MHz:

    (20ms * 1000000)/256 = 78125转换为十六进制为0x1312D
    因此20ms 延迟的相关寄存器设置为:
    hwconfig.prdLow = 0x312D;
    hwconfig.prdHigh = 0x0001;

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢