This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 而不使用 CSL TMS320C5505

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656101/without-using-csl-tms320c5505

主题中讨论的其他器件:TMS320C5505

尊敬的先生:

我想在不使用 CSL 库的情况下为 TMS320C5505编写自己的 ADC+TIMER+UART+FFT 代码。

我如何写它... TMS320C5505的头文件是什么、我可以从中访问处理器的所有寄存器。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kanchan、

    所有外设头文件均可在此处获取 C:\ti\c55_lp\c55_CSL_3.08\inc
    您是否有任何特殊原因不想使用 CSL?

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lali!!

     我找不到引脚图、端口引脚、每个引脚的功能、引脚用于 tms32c5505的特定功能。m 完全是 blind..no 怀疑 CSL 库非常好...即使我已经实现了 ADC+计时器应用。 您能为我提供这些详细信息吗? 如果我掌握了这些基本知识、我会很乐意使用所有这些库。

    我非常感谢您(TI 的快速)对每一个疑问的回应。非常感谢