This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:VISION SDK 捕获(>显示

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/666885/rtos-vision-sdk-capture--display

工具/软件:TI-RTOS

大家好

我们使用的是 dra7xx 定制电路板和 VSDK 3d.1版本。

我们已经测试了以下用例。
UseCase:chains_vipSingleCam_SgxDisplay


捕捉-> Display_M4 (IPU1_0)

是否可以忽略一个帧的一个字段(奇数或偶数)并显示数据。 此外,我们还想知道在 VISION SDK 源代码中的处理位置。

此致、
Gokul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    该链实际上适用于渐进的帧输入。 您是否正在尝试捕获隔行数据?
    请注意、显示屏不支持基于字段的显示屏。 它始终需要完整的帧。 那么、忽略某个字段意味着什么呢?

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Brijesh,我们正在捕获隔行数据。 我们希望从捕捉侧忽略帧的一个字段。


    此致、
    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gokul、

    但是、如何将该隔行字段转换为逐行帧?
    您可以通过在捕获输出参数中设置 frameSkipMask 来跳过替代字段。 因此、您可以忽略捕获本身的替代字段。
    但请注意、您将无法显示这些帧、或者显示将不正确、因为显示仅支持帧显示。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Gokul、

    如果没有其他问题、我们是否可以关闭此主题?

    此致、
    Brijesh