This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP3530:TMDSEVM3530

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP3530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656554/omap3530-tmdsevm3530

器件型号:OMAP3530

您好!

我想问一下 TMDSEVM3530。

我知道这个论坛不适合我的问题。 但 OMAP 论坛尚未 结束。  

我的客户 希望获得 下面 Microsoft 站点中显示的 OMAP3530 EVM。

 msdn.microsoft.com/.../gg154771(v=winembedded.70).aspx 功能

我认为此 EVM 与 TMDSEVM3530 ( http://www.ti.com/tool/tmdsevm3530 )相同。 我的理解是否正确?

但我担心一件事。

当我尝试从 TI TMDSEVM3350站点下载"OMAP3350 EVM 的技术文档和设计文件-来自 Mistral "时、请跳转到 Mistral "TMDXEVM8148文档"站点。

OMAP3530和 DM8148是相同的器件吗?  DM8148 是否安装在最新的 TMDSEVM3530中?

请告诉我。

感谢您的快速回复。


此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、

    "我知道这个论坛不适合我的问题。 但 OMAP 论坛尚未结束。 "
    我将把这个主题移至 OMAP35x 论坛。


    “我认为此 EVM 与 TMDSEVM3530 ( www.ti.com/.../tmdsevm3530 )相同。 我的理解是否正确?"
    是的、我也认为是这样。


    "OMAP3530和 DM8148是相同的器件吗? DM8148是否安装在最新的 TMDSEVM3530中?"
    不可以、这是两个不同的 EVM 和器件。

    我进行了搜索、但也无法在 Mistral 站点找到 OMAP35x EVM 原理图。 我建议您直接联系 Mistral 并与他们的支持团队核实。

    www.mistralsolutions.com/.../

    www.mistralsolutions.com/.../


    还有一些内部文档、但您只能通过本地 TI FAE 获取这些文档。 请将以下链接传递给他:

    e2e.ti.com/.../1913

    此致、
    帕维尔