This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCSK8127:支持8127 CCS

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656485/ccs-tmdscsk8127-8127-ccs-support

器件型号:TMDSCSK8127

工具/软件:Code Composer Studio

是否有针对8127目标平台的 Code Composer Studio 支持?

 

如果是、是否有任何示例可用于初始化和启动独立于 Linux 的平台?

 

简单的“Hello World”将是一个良好的开端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能够使用8148目标在8127平台上配置和运行简单项目。

    是否有任何示例可用于对闪存进行编程和初始化外设?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    达芬奇论坛中的专家可以为您提供最佳指导。 我要将此主题移至该论坛。

    谢谢
    Ki