This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:LAN8710A PHY 问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM1808, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665950/omap-l138-lan8710a-phy-issue

主题中讨论的其他器件:OMAPL138、 AM1808、 OMAP-L138

e2e.ti.com/.../6874.sitaraif.cI将 EVM OMAPL138开发套件用于 PC 与开发套件之间的以太网接口。我从 TI 官方网站中提取了整个项目(来自 OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01 /build/armv5/cgt_css/omapl138/evmOMAPL138/enet_lwip)。但 PHY LAN8710a 在使用 MDIO 总线读取活动状态寄存器时未能确认访问。如何解决????????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sitaraif.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如我从代码中看到的、它适用于 Sitara 器件(AM1808)。 请注意、OMAP-L138是一款不同的器件。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lwiplib.cHiYordan、

            感谢您的回复。

                                     在 我上面提到的项目(OMAPL138_StarterWare_1_10_04_01 /build/armv5/cgt_css/omapl138/evmOMAPL138/enet_lwip)中,有一个名为 lwiplib.c 的文件。 其中 、有一些适用于 Sitara AM1808的包含文件

    器件。那么为什么在 evmOMAPL138项目中需要此包含文件。 我将附加 lwiplib.c 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、yordan、

    我上面提到的项目将在 AM1808板和 EVM OMAPL138板上都工作。 两个设备的软件配置相同。

    但我的问题如下。

    if (!((MDIOPhyAliveStatusGet (sitaraif->MDIO_base)

    >> sitaraif->

    PHY_addr)& 0x01){

    返回 ERR_CONN;

    }

    在 sitaraif.c 文件中、它返回 true、在连接中发生错误、就像没有链接一样。 我更改了 lwipopts.h 文件中的 staic IP。 原因可能是什么????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将直接在此处发布反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    您能否确认您使用的是 OMAP-L138 EVM 而不是 OMAP-L138 LCDK (如下所示)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahin、

    我之前使用的电路板已连接在上方。这是 EVM Omompl138。

    此致
    Arun Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我在这里的电路板上无法重现此问题。 您是否对示例代码进行了任何更改? 在更改为静态 IP 之前/之后、您是否通过 UART 看到任何内容?

    此外、当通过 CCS 加载时、请确保将 DIP 开关设置为"EMU Debug"配置、如下所示。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahin、

    感谢您的回复。

           DIP 开关在电路板中设置为"EMU Debug"配置。U 可以在我的开发板中看到我在上面附加的内容。 是否有用于在开发板中启用 lan8710a 的任何开关?请遵循?

          

    此致。

    Arun Kumar  

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    EVM 上没有用于启用/禁用 PHY 的任何开关。 您能否确认您未对示例进行任何更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sahin、
    最后、问题得到解决。 SOM 芯片中的一些硬件问题。 无论如何、非常感谢您的宝贵回复。

    此致
    Arun Kumar