This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10 Gbit 统计寄存器的偏移地址是正确的?

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656248/which-is-the-offset-address-of-the-10-gbit-statistics-register-correct

你(们)好

在以下用户指南中、描述了10 Gbit 统计信息寄存器的偏移地址。 哪一个(0x0188h 或0x01500h)是正确的?


《KeyStone II 架构万兆以太网子系统用户指南》
www.tij.co.jp/.../spruhj5.pdf


案例1:

表3-2万兆以太网子系统完整寄存器列表(第5部分、共8部分)(第92页)

偏移
----
01800h STATS0 RXGOODFRAMES 接收到的良好帧总数第3.6.3.1节
----

案例2:

3.6万兆以太网交换机表3-44 (第119页)

偏移
----
500h STATS0万兆以太网统计数据0子模块第3.6.3节
----
(01500h)

此致、
霍玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪种器件(66AK2Hx、66AK2Ex、66AK2Gx 或 TMS320C667x)?
    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确的偏移量为0x1800。

    此致、Eric