This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:一个用于 OMAP-L138 ARM 和 DSP 内核的 CCS v5.5项目

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656139/ccs-omap-l138-one-ccs-v5-5-porject-for-omap-l138-arm-and-dsp-cores

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 CCS v5.5处理 OMAP-L138。 由于 OMAP 具有 ARM 和 DSP 内核、我想知道是否可以创建一个包含 ARM 和 DSP 内核应用代码的 CCS 项目?

如果可能、CCS 是否会创建单个二进制文件? 或者有两个.out 文件、我需要将这两个文件组合在一起、就像有两个项目一样。

此致、

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 RTOS 团队。 他们将在这里作出回应。

    请发布您使用的 RTOS SDK 版本。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    您将需要创建两个项目、一个用于 ARM、另一个用于 DSP。 每个项目都将生成一个.out 文件、您可以将该文件单独加载到内核上。

    此致、
    Sahin