This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:C6678 CPU 频率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656311/tms320c6678-c6678-cpu-frequency

器件型号:TMS320C6678

我正在收集有关 C6678 DSP 允许的最大时钟速度的信息。

在查阅 TI 的官方文档时会出现问题:






我有点困惑。

哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Giovambattista、

    TMS320C6678支持的最大时钟速度为1400MHz。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只想确定、所有 C6678是否都支持该时钟速度? 有什么限制吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 TMS320C6678均支持1400MHz 时钟速度。 没有限制、但应注意电源电压-对于1000MHz 和1250MHz 器件、CVDD 电压范围为0.9V 至1.1V、对于1400MHz 器件、范围为0.95V 至1.15V。 有关更多详细信息、请参阅数据表:



    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!