This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:UART 输出不按顺序

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656027/linux-am5728-uart-output-out-of-order

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

我们将在定制载板上使用基于 AM5728的 SOM。 我们使用的是内核4.4.4.41。 在大约1.2%的上电过程中、我们看到 UART6 (/dev/ttyS5)输出存在以下问题:

1.将分析仪连接到串行输出。

2.$echo "1234">/dev/ttyS5

3.观察串行端口上的以下输出:"2314",有时为"2134"。 此问题一旦发生、就会持续存在。 我们尝试了两种不同的波特率(115.2Kb/s 和921.6Kb/s)

我们确定了解决方法:如果我们向 TTY 回显67个字符、问题就会清除。 这看起来像是 FIFO 指针问题、只能通过溢出 FIFO 来清除。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是 TI 提供的处理器 SDK 还是其他版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用的是 Phytec PD16.1.0、它使用 TI 处理器 SDK git 提交 ID 70283e8e915126b57e30cc7fcf5286a9435c3829。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    您能否检查上一个正式 Processor SDK Linux 版本是否出现此问题:
    www.ti.com/.../processor-sdk-am57x

    BR
    Tsvetolin Shulev