Other Parts Discussed in Thread: AM3359, SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件: SYSBIOS
您好!
我正在针对工业应用评估 AM3359、并计划将 SYS/BIOS 用于 RTOS。
最初,我下载 IND SDK (AM335x_SYSBIOS_IND_SDK_01.03.03)并尝试运行“EtherNetIP_ADAPTER”项目。
在编译期间、我遇到以下错误
“此项目是使用当前未安装的 XDCtools 版本创建的:3.23.0.14.eng。 请安装此版本的 XDCtools,或将项目迁移到支持的版本之一。”
我尝试重新考虑升级 XDCtools、但我们仍然遇到有关 XDC 工具的以下错误
“xdc.tools.configuro:error:can't find the platform package 'ti.platforms.evmAM3359'。 TI 平台不再作为 XDCtools (C:\ti\xdctools_3_50_03_33_core)的一部分提供。 请确保您使用的是3.30之前版本的 XDCtools、或者您添加了一个包含您的平台支持的产品、路径为";C:\ti\xdctools_3_50_03_33_core/packages "。 检查此路径是否为包含必需平台支持的目录命名,以及平台名称是否拼写正确。”
之后,我创建了自己的项目并导入 了“EtherNetIP_adapter”项目的 C 文件并尝试对其进行编译,现在 XDC 版本错误已解决,但未定义 MMUInit 和 UTILsDetectBoardType 时出错
功能。 我在 SDK 文件夹中进行了搜索、但没有对这些函数的定义。
请帮助我解决上述问题或提供示例项目的链接。
我使用的版本号为7.3.0.00019、XDC 工具版本为3_50_03_33_CORE。
谢谢