This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:Profibus 支持

Guru**** 2997580 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/655937/am3358-profibus-support

器件型号:AM3358
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

任何人都在 AM335x CPU 上实施了 Profibus 协议。 和 TFT 显示屏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 :www.ti.com/.../PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到软件可用于 Profibus。 但未找到用于 TFT 显示屏的任何软件/文档。 如果可用,请发送链接。 建议的电路图和软件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AM335x RTOS 处理器 SDK 目前不支持 LCD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    硬件 支持 LCD 接口。 到目前为止,尚未开发 LCD ( TFT )软件。 我是对的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。 RTOS SDK 中不支持 AM335x 的 LCD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前正在开发 LCD 驱动程序软件?/任何机构正在进行这方面的工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramaswamy、

    我不知道在使用中适用于 AM335x LCD 的 Processor SDK RTOS 驱动程序。 但是、有一个 Starterware 示例可用作驱动程序开发的参考。 此示例不能从 SDK 按原样执行、但出于传统原因保留在 SDK 中。 也许它会为您提供一个起点。 希望这对您有所帮助。
    C:\ti\pdk_am335x_1_0_9\packages/ti\starterware\examples\lpdc

    Lali