This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA756:DPLL_VIDEO1动态变化

Guru**** 2956050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654611/dra756-dpll_video1-on-the-fly-changes

器件型号:DRA756

我希望选择 DPLL_VIDEO1作为 时钟输出的源。  是否有可能在不产生干扰的情况下更改此 PLL 的频率、即动态更新?  例如、如果 DPLL 设置为27MHz、是否 只需 使用 M 或 N 分频器即可在不产生干扰的情况下将其调整为26MHz (无需执行正式的重新锁定过程)?   希望  了解有关该 DPLL 在运行 时频率修改的任何低级详细信息。  或许扩频可以在某种程度上有所帮助、例如启用到边界的缓慢调制、然后禁用扩频?

谢谢、
Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我已将您的问题转交给一位专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    即时更改 M 和 N 需要重新锁定 PLL。 在重新锁定期间、PLL 输出频率将发生变化。 后分频器无需重新锁定即可更新。

    根据 TRM、DPLL_VIDEO PLL 上不支持扩频。

    请帮助我们了解时钟的用途是什么?

    谢谢、此致、
    Piyali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 、 、

    上次发布的 TRM 中有一个更新、说明"DPLL_VIDEO1使用器件展频时钟配置应用报告(SPRABY0)中描述的配置支持展频时钟(SSC)。 DPLL_VIDEO2上的 SSC 功能不受支持。":



    此致、
    Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piyali/Mariya、

    感谢您的回答。  这肯定了我的理解、即我们无法 在没有重新锁定的情况下即时修改视频 PLL 频率、并且输出可能不连续。  

    此外、我们还将沿着另一条解决方案的道路前进。

    此致、

    Eric