This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:DMTimer 分辨率

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/654461/linux-am3358-dmtimer-resolution

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

尊敬的香榭丽舍

我的客户正在使用 Linux PSDK v4.1.0.6、并希望使用计时器控制 SPI。

您能告诉我下面有关 AM3358的 DM定时器 的详细信息吗?

据我所知、dmtimer1用于 Linux 的 tick 计数器、因此不能用于其他外设、对吧?

我的客户担心其他计时器(2~7)的分辨率、他们需要100us 的分辨率。 当我检查 TRM 时、我发现32.768kHz 时钟输入的最小分辨率为31.25us。 这种性能是否可以在 Linux 系统中实现? 还有其他限制吗?

谢谢、此致、

SI