This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:适用于 VSDK-Linux 的 A15中的显示处理

Guru**** 2993740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/667167/linux-tda2evm5777-display-handling-in-a15-for-vsdk-linux

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:Linux

大家好、

我正在使用 VSDK 3.02 - Linux。 此处、显示架构基于链路和链路框架。 如果我需要在 HDMI 上显示内容、则 A15将触发 M4、然后 M4接管控制并处理显示。 在 M4侧运行的 PDK 将具有显示驱动程序、用于处理相同的驱动程序。

我想了解如何从 A15侧开始处理显示控制触发/处理。

例如、在处理器 SDK-Linux 中、omapdrm 驱动程序处理 A15上的完整显示机制。

在 Linux 4.4.4.84中、我看到、  

drivers/GPU/DRM/omapdrm -用于 PSDK-Linux 显示处理

同样、A15侧的 VSDK-Linux 3.02中的驱动程序的哪个部分用于通过 IPC 触发/初始化 M4?

请告诉我。

谢谢、此致、

prabhuraj

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    我已将您的问题转交给 VisionSDK 专家。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于 M4侧显示、无需 A15侧逻辑即可触发显示、此处没有 OMAP DRM 计数器部件。   A15侧链路仅用作存储器到存储器模式、在该模式下、它就像处理节点、输出帧写入存储器中。  此链接通常通过一对 IPC 链接连接到 M4上的显示链接、以将帧从 A15导出到 M4。  现在、显示链接使用 PDK 驱动程序将这些帧发送到 DSS HW。 请注意、数据路径/链中的任何位置都没有帧副本。

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shiju 的见解。

    那么、如果我必须将 omapdrm 替换为通过链路和链路驱动的显示、那么 Linux 端不需要进行任何更改?

    谢谢、

    prabhuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj
    如果您使用的是 VISION SDK Linux (最好是最新版本- VSDK 3.2版本),则无需在 Linux 端进行任何更改,我们已注意支持 M4端的 HDMI 显示以及运行 Linux 的 A15

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shiju。

    我们的用例是、我们希望通过 M4显示 Android 显示屏。 目前、Android 显示通过 OMAPDRM 处理。 我想更换它。 我们使用强大的 RVC。 TI 发布的强大 RVC 附带 VSDK 2-12。 我们已将其移植到最新的 VSDK 3-02。

    首先、为了使 EVK 发挥作用、我知道、我们无需在链接框架和 PDK 中进行任何修改。

    请提供您对此的宝贵见解。


    谢谢、
    Prabhuraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuraj

    如果我们能预见到任何问题,我们需要与我们强大的 RVC 团队进行核实,但遗憾的是,主工程师将在5月7日休假,一旦他回到办公室,他将会保持一致

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Shiju。 我们之前与 TI 强大的 RVC 团队进行了沟通。 我们从他们那里了解到、通过 M4驱动 Android 显示器不应出现任何问题。

    首先、我希望编写一个应用程序、该应用程序将在 Android 根提示符中读取 JPEG/PNG 图像、并使用链接和链通过 M4显示该图像。
    从现在(5月7日)开始、与主工程师接触的时间很长、您能提供基本的入门指导吗?

    谢谢、
    prabhuraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    prabhuraj

    很抱歉、这是一个拼写错误、他将于3月7日提供。

    请向 RVC/Android 团队申请以下样片链

    A15上的 NullSrc (从 SD 卡读取)->解码-> Android 上的 M4显示

    此致、Shiju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj,您好!

    您可以查看用例 null_src_decode_display,

    在这里,我们使用 M4中的 IVA 从 A15解码相同的帧/文件,并执行 M4显示。


    此致
    Chetan.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shiju 和 Chetan。  

    此致、

    Prabhuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢