This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2EVM5777:VISION SDK:用于生成用例的关键字

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/656173/rtos-tda2evm5777-vision-sdk-keywords-for-use-case-generation

器件型号:TDA2EVM5777

工具/软件:TI-RTOS

大家好、

是否有人可以共享生成用例时使用的关键字列表? 例如、我知道图形关键字是 GRPX、图形帧复制是 SgxFrmcpy、通过 IPU_1显示是 Display_M4等

VISION SDK 使用案例生成工具文档仅讨论如何生成源代码、但不列出关键字。 当我们要创建定制用例时、当时我们需要这些关键字。

谢谢、

Prabhuraj   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhuraj、

    您可以通过键入以下命令找到关键字列表:

    vision_sdk_usecase_gen\bin>vsdk_win32.exe --help

    您应该会看到如下所示的列表、其中突出显示了所有支持的链接。

    Vision SDK 用例生成工具-(c)德州仪器(TI) 2014

    版本:v1.02 (2017年7月5日-20:39:47)

    用法:vsdk_win32.exe [选项][输入文件]

    选项:
    -help:显示此帮助
    -file:创建 usecase .c 和.h 文件
    -img:创建.jpg 图像(需要安装 www.graphviz.org 中的“ot”工具,然后
    在系统路径中可见)
    -log:创建具有调试信息的.txt 日志文件
    -debug:在错误语句中打印工具源代码的文件名和行号(应为 u
    仅由工具开发人员进行 SED)
    -path [pathname]:写入生成文件的输出路径。 如果未指定电流方向
    使用 Tory
    -v:控制台上的 Verbose 输出
    -dynamical_link_id:让运行时系统生成动态链接 ID

    支持的 CPU:
    IPU1_0、IPU1_1、IPU2、A15、DSP1、 DSP2、EVE1、EVE2、EVE3、EVE4

    支持的链接:
    AvbRx
    AvbTx
    TfdtpRx
    采集
    超声波捕获
    VPE
    显示屏
    DisplayMultiPipe
    编码
    解码
    DrmDisplay
    SgxFrmcpy
    Sgx3Dsrv
    Sgx3Dsfm
    SgxLink
    GrpxSrc
    IssCapture
    IssM2mIsp
    IssM2mSimcop
    RadarDraw
    HCF

    DUP
    拆分
    栅极
    合并
    选择
    同步
    IPCIn
    IPCOut
    null
    NullSource
    DataCollect
    DumpLink
    UndumpLink

    激光捕捉
    LidarCloud
    LidarCloudXForm
    LidarGPCLink

    IMULink
    OGLink
    满贯

    ALG_FrameCopy
    ALG_SafeFrameCopy
    ALG_SubframeCopy
    ALG_ColorToGray
    ALG_EdgeDetect
    ALG_DmaSwm
    ALG_DenseOptFlow
    ALG_VectorToImage
    ALG_FeaturePlaneComputation
    ALG_ImagePreProcess
    ALG_ImgPyramid
    ALG_FPCompute
    ALG_ObjectDetection
    ALG_ObjectClassification
    ALG_ObjectDraw
    ALG_GeoAlign
    ALG_GeoAlign3D
    ALG_PhotoAlign
    ALG_Synthesis
    ALG_SfmLinearTwoView
    ALG_SfmMain
    ALG_SfmMap
    ALG_SfmSurround
    ALG_SparseOpticalFlow
    ALG_SoftIsp
    ALG_IssAewb
    ALG_CRC
    ALG_UltrasonicFusion
    ALG_Census
    ALG_DiscparityHamDis
    ALG_RemapMerge
    ALG_StereoPostProcess
    ALG_SceneObstructionDetect
    ALG_LaneDetect
    ALG_SFM
    ALG_FCW -前向碰撞警告
    ALG_Clr -圆形光识别
    ALG_AutoChartDetect
    ALG_PoseEstimate
    ALG_DEWARP
    ALG_OpenCVCanny
    ALG_UndistortTracks
    ALG_三角 测量
    ALG_AutoRemap
    ALG_StereoApp
    ALG_TIdl
    ALG_tidlpreproc

    ALG_[自定义 ALG 名称]
    DefLink_[自定义链接名称]

    您可以按照 Vision SDK 用例生成工具文档中的步骤创建生成所需的 txt 文件。

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将对我们有所帮助。 谢谢 Piyali。

    此致、

    Prabhuraj