This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:启用 FIQ

Guru**** 3001140 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/665328/linux-am3352-enabling-fiq

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

尊敬的 TI:

我的客户正在使用 AM3352、发现他们无法在 TRM 上使用 FIQ、如下所示。 是否有特定的器件型号? 请告诉我可以在 AM3352上使用 FIQ 的器件型号。

FIQ:快速中断请求(在通用(GP)器件上不可用)。

此致、

Shaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaka、您必须使用 HS (高安全性)器件来获得 FIQ 的优势、FIQ 会引导至安全 ROM 代码。 我想您可以在 GP (通用)器件上使用 FIQ、但它的作用类似于常规 IRQ。

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您的回答。 请告诉我 HS (高安全性)器件的完整器件型号、该器 件可替代 AM3352BZCZ80和 AM3352BZCZ100。

    此致、

    Shaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaka、他们希望使用 FIQ 的目的是什么? 在 AM335x 上、FIQ 用于安全中断、而不是 ARM 将其描述为优先级更高的快速中断。

    此致、
    James